我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EZS+ 63-250分励/欠压线圈的安装调试

问题描述:
EZS+ 63-250分励/欠压线圈的安装调试

所属产品线:
EasyPact EZS

解决方法:

本视频将介绍EZS+ 63-250塑壳断路器分励/欠压线圈的安装与调试。

分励线圈有左右之分,欠压线圈只有装于左侧的,且分励和欠压的安装方法一致。本视频以左欠压和右分励为例来演示线圈的安装与调试。

请注意在实际安装时对于有扭矩要求的螺钉,请使用标准的力矩扳手,本视频安装过程中所涉及的工具仅做示意。

接下来介绍详细的安装步骤和测试过程。