我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EZS+ 63-250板前插入式套件的安装

问题描述:
EZS+ 63-250板前插入式套件的安装

所属产品线:
EasyPact EZS

解决方法:

本视频将介绍EZS+ 63-250塑壳断路器板前插入式套件的安装。

说明:上述安装不包括EZS+ 63E/F,EZS+ 100E/F,EZS+ 125E/F。

首先,介绍板前插入式套件所包含的附件:板前接线的插入式底座(即,接线触头往底座上下方向伸出),电源连接套件,相间隔板,及相关螺丝。

请注意,在实际安装时,对于有扭矩要求的螺钉,请使用标准的力矩扳手,本视频安装过程中所涉及的工具仅做示意。

接下来介绍具体安装步骤,EZS+ 63-250塑壳断路器的紧固力矩均为9N·m。