如何通过Vijeo Designer软件上载触摸屏程序?
问题描述:
如何通过Vijeo Designer软件上载触摸屏程序?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
要想上载触摸屏程序,前提条件是:当前触摸屏中的工程在下载时已经勾选了“包括编辑工程”,如下图:

上载步骤为:
1. 在左侧导航窗口选中Vijeo-Manager,然后单击【文件】菜单——单击【上载编辑工程】,或右击 Vijeo-Manager 节点,然后单击【上载编辑工程】。

2. 在打开的“从设备上载工程”窗口中选择上载方式和数据位置,点击“确定”即可开始从当前所连接的触摸屏中上载工程至PC。

(Vijeo Designer Basic软件上载工程的操作步骤与此相同)
是否有帮助?