ATS480软起动器如何进入小电机测试模式?
问题描述:
ATS480软起动器如何进入小电机测试模式?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器进入小电机测试有两种方法,如下:
方法1、在[初始建立] 菜单中进入[小电机模式],此时通过面板启动停止软起动器。
注意:此模式只能通过面板RUN/STOP启停,并且STOP与+24V端子必须短接,否则面板启停指令无效。
方法2、完成初始建立,进入主菜单,依次选择 3 [完整设置] - 3.3 [电机接线] - [小电机测试]-[是],激活小电机测试,此时启停方式由当前有效的命令通道决定,命令通道设置路径: 3 [完整设置] - 3.8 [命令通道]。
注意:1) 有效命令通道为端子时,按2线或者3线正常接线控制启停;
2) 有效命令通道为面板或者Modbus或者通讯模块时,STOP与+24V端子必须短接;
3) 无论有效命令通道为哪一种方式,面板STOP键始终有效。
STOP短接示意图:

是否有帮助?