我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR用于星三角电动机回路需要单独加时间继电器吗?

问题描述:
LTMR用于星三角电动机回路需要单独加时间继电器吗?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

应用环境:
LTMR用于星三角电动机回路需要单独加时间继电器吗?

解决方法:

电动机管理控制器LTMR*用于星三角形电动机回路,不需要单独加时间继电器。可以在LTMR*中设置相关参数,用O.1和O.2控制接触器吸合。设置方法:

1.在菜单“基本设置”-“运行模式”将“电机运行模式”设置为“2步*”模式、将“星形三角形”设置为“启用”;

2.在菜单“控制模式”-“运行模式”设置参数“转换-延时”、“电机步骤1到电机步骤2阈值”、“电机步骤1到电机步骤2延时”。