问题描述:
LTMR*PBD电动机管理控制器是否支持与DPV1和DPV0主站进行通讯?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTMR*PBD电动机管理控制器支持与DPV1和DPV0主站进行通讯,但在读取非循环数据时,DPV0主站只能通过PKW功能进行读写,而DPV1主站除了使用PKW功能读写外,还可以使用DPV1的读取和写入服务即功能块进行读写。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
LTMR*PBD电动机管理控制器支持与DPV1和DPV0主站进行通讯,但在读取非循环数据时,DPV0主站只能通过PKW功能进行读写,而DPV1主站除了使用PKW功能读写外,还可以使用DPV1的读取和写入服务即功能块进行读写。
是否有帮助?