我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR*PBD电动机管理控制器在使用GDS文件组态时,应该如何选择配置文件?

问题描述:
LTMR*PBD电动机管理控制器在使用GDS文件组态时,应该如何选择配置文件?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR*PBD电动机管理控制器使用GDS文件组态时,一般会有下图中的8中配置可以选择:

其中前面4种是不带PKW的配置,含义如下:

不带 PKW 的配置会循环交换 5个输入字和3个输出字;

后面4种是带PKW的配置,含义如下:

不带 PKW 的配置会循环交换 9个输入字(其中4个是PKW输入字)和7个输出字(其中4个是PKW输出字)。