我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]热继有LRN08A这个型号吗?

问题描述:
热继有LRN08A这个型号吗?

所属产品线:
EasyPact TVR接触器; EasyPact D3N 接触器

解决方法:

热继没有LRN08A这个型号,但LRN08A是热继电器LRE48*N上面的部件上标示的型号,以前标注为LRE08A,它们都不单独销售。关于LRE08A的介绍请参看热继电器有LRE08A这个型号吗?