我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM26 屏显故障AL514,如何解决?
问题描述:
LXM26 屏显故障AL514,如何解决?

所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

故障代码:AL514

简要说明:电机过热。

原因:电机温度过高。

补救办法:确保温度监测的参数 P8-59 和P8-60 设置正确无误。确保电机通风和散热充分。清除灰尘等污垢。
确保电机均匀地安装在法兰板上。增大安装电机的法兰板面积,从而提高散热效果。确保电机的尺寸符合应用的要求。