问题描述:
LXM26 屏显报错AL030,如何处理?所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服解决方法:
故障代码:AL030
简要说明:转矩过长时间处于过高值
原因:在参数 P1-58 设置的持续时间,电机超过参数 P1-57 所规定的转矩。
补救方法:检查应用情况。确保电机运动不会撞上机械止挡(例如限位开关)。确保参数 P1-57 和 P1-58 的值合适。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
故障代码:AL030
简要说明:转矩过长时间处于过高值
原因:在参数 P1-58 设置的持续时间,电机超过参数 P1-57 所规定的转矩。
补救方法:检查应用情况。确保电机运动不会撞上机械止挡(例如限位开关)。确保参数 P1-57 和 P1-58 的值合适。
是否有帮助?