我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LXM26 屏幕报错AL017,如何处理?

问题描述:
LXM26 屏幕报错AL017,如何处理?

所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

故障代码:AL017

简要说明:发现非易失性存储器出错。

原因:驱动放大器已通过参数P2-08 复位至出厂设置。

补救办法:通过参数 P2-08 = 11 将已复位至出厂设置的参数保存在不可变的内存中,并重新接通驱动放大器(重启)。