LRN热过载继电器工作环境温度在60到70摄氏度如何降容?
问题描述:
LRN温度降容所属产品线:
国产EasyPact D3N热过载继电器解决方法:
LRN热过载继电器工作环境温度在60到70摄氏度时的降容系数为0.9。
例如:电机电流8A,选用LRN14N(电流整定范围为7-10A),当温度在60到70°C时,我们推荐的设定电流=Ir+Ir*10%=8+8*10%=8.8A。
选型时请注意:电机电流不能超过90%的热继电器整定电流的最大值,例如LRN14N,最大可用的电机电流为10*90%=9A。
是否有帮助?