我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LC1G205KUEC和LC1G205LSEC接触器线圈在交流220v电压下都可以使用吗?

问题描述:
LC1G205KUEC和LC1G205LSEC接触器线圈在交流220v电压下都可以使用吗?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G205KUEC和LC1G205LSEC接触器线圈在交流220V电压环境下都可以使用的:LC1G205KUEC接触器线圈电压为100…250V 宽电压 AC/DC ;LC1G205LSEC接触器线圈为 200…500V 宽电压 AC/DC。