我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G接触器可以使用哪些线圈控制电压?

问题描述:
LC1G接触器可以使用哪些线圈控制电压?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器有中国版和全球版,全球版还分标准版和高级版。不同版本型号具有不同的控制电压范围。

中国版 48…130V交流/直流
100…250V交流/直流
200…500V交流/直流
全球标准版 48…130V交流/直流
100…250V交流/直流
全球高级版 24…48V交流/直流
48…130V交流/直流
200…500V交流/直流