我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1G接触器的相间隔板可以兼容哪些电源连接附件一起使用?
问题描述:
LC1G接触器的相间隔板可以兼容哪些电源连接附件一起使用?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器的相间隔板兼容的电源连接附件如下表所示:

相间隔板型号 兼容的电源连接附件
LA9G3801 LA9G360*、LA9G363*、LA9G3611、LA9G3612、LA9G371*、LA9G366*、LA9G368*
LA9G4801 LA9G460*、LA9G463*、LA9G4611、LA9G4612、LA9G471*
LA9G3803 LA9G3803包含相间隔板和电源连接附件LA9G3613、LA9G3614,是可以一起使用的
LA9G4803 LA9G4803包含相间隔板和电源连接附件LA9G4613、LA9G4614,是可以一起使用的