我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Giga接触器LC1G*支持哪些安装位置安装?
问题描述:
Giga接触器LC1G*支持哪些安装位置安装?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

Giga接触器LC1G*安装位置分水平安装与垂直安装,垂直安装无降容,水平安装有降容:

一、垂直安装:

1.旋转90°或180°安装:

LC1G接触器可以旋转90°或180°安装,不需降容,如下图所示:

如果旋转90°,右边是电源进线,左边是电源出线,如下图所示:

如果旋转-90°,左边是电源进线,右边是电源出线,如下图所示:

如果旋转180°,上边是电源出线,下边是电源进线,如下图所示:

2.倾斜最大30°安装,如下图所示:

二、水平安装,如下图所示: