安装LC1G接触器辅助触点时模块侧面的操作杆不能锁定在正确位置应如何处理?
问题描述:
安装LC1G接触器辅助触点时模块侧面的操作杆不能锁定在正确位置应如何处理?所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品解决方法:
LC1G接触器标配一开一闭辅助触点模块,位于接触器的右侧。如果想要在接触器右侧安装第二个辅助触点模块时,辅助触点模块侧面的操作杆应该遵循安装手册锁定在正确的位置。参考步骤如下图所示:
然而,在某些情况下辅助触点的操作杆无法设置到锁定位置,这时可以执行以下操作:
1、先拆掉安装在接触器上自带的辅助触点,即第一个辅助触点模块,
2、然后,把第一个辅助触点模块的操作杆推到中间,如下图所示:
3、再安装第一个辅助触点,安装时确保接触器处于断开状态,
4、重复步骤2,安装第二个辅助触点,
5、最后,接触器需要执行至少一次吸合断开操作,安装完成。现在辅助触点就能显示正确的NO/NC状态。
注:安装接触器左侧的辅助触点,按照以上2到4步进行操作。
是否有帮助?