我们今天能为您提供什么帮助?

LC1SF1200KUE线圈如何接线?

问题描述:
LC1SF1200KUE线圈能直接接电源吗?

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LC1SF1200KUE自带是有一个线圈LXEFK250和电子控制模块LA4EM250FK,线圈LXEFK250不能直接接电源,必须配合LA4EM250FK使用,如下图所示:用户外接控制电源100-250V接在电子控制模块LA4EM250FK上,C1、C2再接到线圈LXEFK250的E1、E2端,另外图片上电子控制模块LA4EM250FK的D为PLC开关,通过这个开关可以实现B接口的PLC24V控制。