如何对多功能下载器VW3A8121进行固件升级?
多功能下载器VW3A8121固件版本不同,升级所用的升级文件也不同,分为以下2种情况:
1.固件版本 ≤ V3.08,升级文件见附件Multi-loader_MLD_FW_from_V1.10_to_V3.19_old_format.zip
固件版本为 V1.10 到 V3.08的多功能下载器进行升级操作时, 需要复制以下6个文件到SD卡
•MLDAPP.FW
•APPADDR.BIN
•APPDATA.BIN
•MLDMSD.FW
•MSDADDR.BIN
•MSDDATA.BIN
2.固件版本 ≥ V3.08,升级文件见附件Multi-loader_MLD_FW_from_V3.08_to_V3.19.zip
固件版本为 V3.08及以上的多功能下载器进行升级操作时, 需要复制以下2个文件到SD卡
•MLDAPP.mld
•MLDMSD.mld
操作方法有两种,具体见下表说明
| 步骤 | USB/PC | 步骤 | SD卡/PC |
| 操作方法 | 操作方法 | ||
| 1 | •检查SD卡是否正确安装到多功能下载器 •按下多功能下载器侧面的按键开机 | 1 | •将插入SD卡的读卡器插入电脑,SD卡会被识别为外部存储器 |
| 2 | •将USB Mini-B插头查到多功能下载器 •将USB Type A插头插到电脑,多功能下载器被识别为外部存储设备 | 2 | •将解压缩后的文件拷复制到SD卡的根目录下 |
| 3 | •将解压缩后的文件拷复制到SD卡的根目录下 | 3 | •复制完成后,从电脑上取下SD卡 |
| 4 | •复制完成后,拔下电脑和多功能下载器的电缆 | 4 | •将SD卡安装到多功能下载器 |
| 5 | •按下多功能下载器侧面的按键关机 •按下多功能下载器侧面的按键开机 | 5 | •按下多功能下载器侧面的按键开机 |
| 6 | •开机后多功能下载器会自动加载更新文件进行升级 | 6 | •开机后多功能下载器会自动加载更新文件进行升级 |
注意:在进行升级操作之前,确保多功能下载器的电池处于高电量的状态,如果在升级过程中出现低电量引起多功能下载器关机,会引起多功能下载器损坏。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。