我们今天能为您提供什么帮助?

CANopen通讯卡VW3A3618的SubD9插头针脚是如何定义的?

问题描述:
CANopen通讯卡VW3A3618的SubD9插头针脚是如何定义的?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

CANopen通讯卡VW3A3618的SubD9插头针脚是如何定义如下:

VW3A3618 针脚编号如下:

针脚号 SubD 信号
1 保留
2 CAN_L
3 CAN_GND
4 保留
5 CAN_SHLD
6 CAN_GND
7 CAN_H
8 保留
9 保留