我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610、ATV630、ATV930、ATV340变频器使用Profibus通讯模块,选9针D形连接器应注意什么?
问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用Profibus通讯模块,选9针D形连接器应注意什么?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV610、ATV630、ATV930、ATV340(大于等于30kW)变频器使用Profibus通讯模块,配9针插头型SUB-D连接器,请选直头9针D形连接器。

请注意:ATV610*N4和ATV610*N4Z可插接Profibus DP通讯卡VW3A3607,实现Profibus DP通讯;ATV610*N4ZC不能插接Profibus DP通讯卡,无法实现DP通讯。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。