我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器中通过设置DI1延迟时间,变频器能否实现DI1启动信号出现闪断时不停机持续运行?

问题描述:
ATV610变频器中DI1延迟如果设置10ms,DI1启动信号正常运行中中断几ms后再次接通,变频器是否能实现不停机持续运行?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器中通过设置DI1延迟时间,变频器不能实现DI1启动信号出现闪断时不停机持续运行。

DI1延迟:为了滤掉可能的干扰,此参数认为逻辑输入的状态变为 1 时带有延时 ( 可在 0 200 毫秒之间调节 )。状态变为 0 被认为没有延时。

如果是斜坡停车,建议改成2线式,电平触发,开启飞车启动,闪断间隙几毫秒时间肉眼可能无法察觉。​

如果是自由停车,可能会触发过流故障。