我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器屏幕背光时间如何设置?
问题描述:
ATV610变频器屏幕背光时间如何设置?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器屏幕背光时间参数设置路径如下:[7 我的偏好]--[7.5 LCD设置]--[待机],进入“待机”参数即可设置屏幕背光时间,可以设置的范围是“1~10”,单位是分钟;如果将“待机”参数设置为“无”,屏幕就会保持常亮。