ATV610变频器使用多泵控制功能时,主泵切换条件(MPLA)参数设置能否改变主泵轮换模式?
问题描述:
ATV610变频器使用多泵控制功能时,主泵切换条件(MPLA)参数设置能否改变主泵轮换模式?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器多泵控制时,主泵有2种轮换模式:主泵不轮换和主泵轮换;
一般我们通过宏配置选择轮换模式,即多泵系统1对应主泵不轮换,多泵系统2对应主泵轮换;
但在多泵系统架构中也有选择主泵轮换模式的参数,即主泵切换条件(MPLA);
不管宏配置设置的是多泵系统1还是多泵系统2,通过参数主泵切换条件(MPLA)也可以改变主泵轮换模式;
例如:宏配置设置的是多泵系统2,即主泵轮换,此时如果把主泵切换条件(MPLA)设置为“否”,主泵轮换模式就变成主泵不轮换了。
是否有帮助?