我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930、ATV340变频器加IO扩展卡VW3A3203,接三线制PT100热传感器的准确度是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340变频器加IO扩展卡VW3A3203,接三线制PT100热传感器的准确度是多少?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV630、ATV930和ATV340加IO扩展卡VW3A3203后,接3线PT100热传感器准确度是:对于 60°C (140°F) 的温度变化,± 3°C。

详见VW3A3203说明页介绍。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。