ATV630、ATV930变频器如何读取面板上STOP按键的状态?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何读取面板上STOP按键的状态?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、930变频器可以通过读取ETA状态字(寄存器地址3201)的Bit14位来判断STOP按键的状态。STOP按键的状态与“停止键优先”这个参数的设置无关,只要STOP按键被按下,ETA状态字的Bit14位就会置1 ,如果一直按着,Bit14位会一直保持置1状态;松开STOP按键,状态字的Bit14位置0。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?