我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器为什么会显示CTL?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器为什么会显示CTL?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器显示CTL表示受控停车。

(1)如果变频器欠压管理中的失电停车类型STP设置为“维持直流母线”,当变频器直流母线电压低于欠压保护电压时,欠压保护功能被激活,变频器会自动降速来尝试维持直流母线电压,在这个过程中变频器会显示CTL。

(2)如果变频器欠压管理中的失电停车类型STP设置为“斜坡停车”,当变频器直流母线电压低于欠压保护电压时,欠压保护功能被激活,变频器会根据最大停车时间[ StM ] 设定的减速斜坡来停车,防止变频器出现不受控停车的现象,在这个过程中变频器会显示CTL。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。