ATV630、ATV930变频器如何通过Modbus通讯读取STO或者SAFF状态?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过Modbus通讯读取STO或者SAFF状态?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器modbus通讯时可以通过读取ST04寄存器16104(16#3EE8)的bit6位来判断变频器是否处于STO或者SAFF状态。
当变频器处于STO或SAFF状态时bit6都会置1。若变频器未处于STO或者SAFF状态时,bit6为0。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。