ATV340、ATV930变频器使用了安全模块VW3A3802后,嵌入式的STO还能否使用?
问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器使用了安全模块VW3A3802后,嵌入式的STO还能否使用?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
安全扭矩关闭功能 (STO) 是ATV930和ATV340变频器嵌入的标准功能,安全模块VW3A3802是变频器的一个选件模块。
如果已插入了安全模块,则无法使用变频器的 STO 输入(STOA 和STOB)去激活 STO功能,但是可以使用安全模块的STO功能。在此情况下,必须将变频器的 STO 输入( STOA 和 STOB)连接到 24V 电源。否则插入安全模块VW3A3802后,将会触发 SIOF 故障,且安全模块输出被禁用。
是否有帮助?