我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器可以加安全模块VW3A3802吗?
问题描述:
ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器不可以加安全模块VW3A3802

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器不可以加安全模块VW3A3802。

ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器最低固件版本是V2.2IEXX,而ATV900系列变频器加VW3A3802安全模块,需满足变频器版本为V2.1IE81。

如果该功率段的变频器需要加安全模块VW3A3802,可以选用ATV930C11N4C、ATV930C13N4C、ATV930C16N4C,制动单元单独选配(若需要)。