我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340、ATV930变频器使用安全模块VW3A3802对输出频率有什么要求?

问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器使用安全模块VW3A3802对输出频率有什么要求?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340、ATV930变频器使用安全模块VW3A3802,必须满足最大输出频率小于等于200Hz,安全模块才能正常使用。