我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV930变频器使用安全模块VW3A3802对电机及电机控制类型有什么要求?
问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器使用安全模块VW3A3802对电机及电机控制类型有什么要求?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340、ATV930变频器使用安全模块VW3A3802 与 异步电机开环控制、异步电机闭环控制兼容;与永磁同步电机闭环控制兼容。与永磁同步电机开环控制不兼容,与磁阻电机不兼容。