我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV930变频器使用安全模块VW3A3802,安全完整性等级SIL和性能等级PL可以达到什么级别?
问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器使用安全模块VW3A3802,安全完整性等级SIL和性能等级PL可以达到什么级别?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340、ATV930变频器使用安全模块VW3A3802,安全功能符合 IEC61508 和 ISO13849 标准的 SIL 和 PL 详细信息如下:

备注:闭环电机控制使用的编码器,其SIL必须至少达到IEC61508标准中的 SIL2 要求。要实现机械耦合,必须将此安全编码器和电机轴安装在一起。