我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
通过SoMove软件可以将ATV31变频器的配置文件转换为ATV320变频器的配置文件吗?
问题描述:
通过SoMove软件可以将ATV31变频器的配置文件转换为ATV320变频器的配置文件

所属产品线:
SoMove

解决方法:

通过SoMove软件可以将ATV31变频器的配置文件转换为ATV320变频器的配置文件,操作步骤如下:

1、通过Somove软件联机ATV31变频器,上载ATV31变频器的配置文件,并保存为.psx格式的文件在电脑本地。

2、通过SoMove软件将ATV31变频器的配置文件转换为ATV312变频器的配置文件,然后保存为.psx格式的文件在电脑本地。

3、通过SoMove软件 " 步骤2 " 中保存的ATV312变频器的配置文件转换为ATV320变频器的配置文件。

备注:不能直接由ATV31转换到ATV320。