我们今天能为您提供什么帮助?

SoMove软件联机ATV320变频器时,SoMove软件报错误1006是什么原因?

问题描述:
SoMove软件联机ATV320变频器时,SoMove软件报错误1006

所属产品线:
SoMove

解决方法:

错误1006(Error 1006)是无效的配置文件。SoMove 软件中缺少ATV320 DTM文件,或Somove 配置文件与 联机的变频器型号、固件版本、选项卡等不匹配,会触发错误1006。