我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48软起动器和ATS480软起动器控制回路接线端子一样吗?
问题描述:
ATS48软起动器和ATS480软起动器控制回路接线端子一样吗?

所属产品线:
ATS480软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器和ATS480软起动器控制回路接线端子有一部分是一样的,有一部分是有区别的,有区别的部分请见附件绿色标识处: