ATS480软起动器是否标配面板?如何选配远程控制面板?
问题描述:
ATS480软起动器可以选配哪些远程控制面板?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器标配中文面板VW3A1113。
ATS480软起动器如果需要将面板柜门远程安装,有以下两种解决方案:
1.将本体自带的面板VW3A1113柜门安装:选择柜门安装套件VW3A1114+ 远程安装线缆(根据长度需求按下表选择1根)
2.选配面板VW3A1111柜门安装:选择柜门安装套件VW3A1112+ 远程安装线缆(根据长度需求按下表选择1根)
| 型号 | VW3A1104R10 | VW3A1104R30 | VW3A1104R50 | VW3A1104R100 |
| 长度 | 1米 | 3米 | 5米 | 10米 |
VW3A1113 (2行文本显示)
VW3A1111 (8行显示,可以显示条形图、仪表板和趋势图)
注意:当选用VW3A1111面板时,需要将软起动器面板处的绿色塑料件拆除才能安装在软启动器本体上,故建议选择对应的安装套件和电缆柜门远程安装。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。