我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起可以用Profibus DP通讯卡VW3A3607吗?对其版本有什么要求?
问题描述:
ATS480软起可以用Profibus DP通讯卡VW3A3607吗?对其版本有什么要求?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器可以用Profibus DP通讯卡VW3A3607,但是需要通讯卡版本是v1.16IE01及以上的。