我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22的软起是否有接地故障保护?

问题描述:
ATS22的软起是否有接地故障保护?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22软起接地故障保护的原理是:将检测到的三相电流矢量和,与参数“对地漏电电流阈值Grdd”比较,如果矢量和大于“对地漏电电流阈值Grdd”并且持续时间大于“对地漏电电流延时时间Grdt”,则报GrdF故障。

ATS22*S6和ATS22*S6U软起内部三相各有一个电流互感器,可以分别检测三相电流,有接地故障保护;ATS22*Q软起内部只有两个电流互感器,无法检测三相电流,所以没有接地故障保护,如下图,ATS22*Q软起的Grdd参数固定为OFF。