ATS48软起的保护功能在切旁路后还有效吗?
问题描述:
ATS48在一台软起带一台电机情况下,切换到旁路运行时,软启动对电机的保护是否有效?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起没有内置旁路接触器,切旁路需要外加旁路接触器,旁路接触器的输出端接到软起下面的A2、B2、C2端子,切旁路后,电流经过A2、B2、C2端子进入软起,并由2/T1、 4/T2、 6/T3端子输出到电机,在此过程中软起内部的电流检测装置依然会检测电机电流,所以ATS48软起的保护功能在切旁路后依还是有效的。
是否有帮助?