[Q&A]LXM16伺服驱动器如何进行简单自整定?
问题描述:
LXM16伺服驱动器如何进行简单自整定?所属产品线:
Lexium 16系列伺服解决方法:
LXM16伺服驱动器可以通过下面两种方法启动简单自整定 :
(1) 通过伺服驱动器集成的 HMI 前面板启动
HMI -> oP -> tun -> tuSt

(2)通过调试软件 SoMove 启动
SoMove -> 参数整定 -> 简单自整定 -> 开始
整定的过程通过进度条显示,当整定完成后,请使用 SoMove 软件功能将控制环参数保存至驱动器 EEPROM 中。
是否有帮助?