我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]如何取消M262连接EcoStruxure Machine Expert软件时所需的用户名和密码?
问题描述:
如何取消M262连接EcoStruxure Machine Expert软件时所需的用户名和密码?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert软件登录M262等PLC时,默认需要用户名和密码。如需取消该用户名和密码来实现直接登录PLC,可以禁用用户管理权限。

操作步骤为:使用mini-USB线或以太网线登录PLC的Web服务器,然后选择“维护”——“用户账户管理”菜单,点击“禁用”。M262的USB 网络地址 为192.168.200.0。

上述操作后,用户通过机器专家软件连接到M262控制器时,不再需要设置和输入密码。