[Q&A]如何取消M241连接EcoStruxure Machine Expert软件时所需的用户名和密码?
问题描述:
如何取消M241连接EcoStruxure Machine Expert软件时所需的用户名和密码?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert软件登录M241/M251等PLC时,默认需要用户名和密码。如需取消该用户名和密码来实现直接登录PLC,可以禁用用户管理权限。
操作步骤为:使用以太网登录PLC的Web服务器,然后选择“维护”——“用户账户管理”菜单,点击“禁用”。(注意:该操作仅限于有以太网口的M241和M251 PLC)
是否有帮助?