我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M221 CPU模块上的串口引脚是如何定义的?

问题描述:
M221 CPU模块上的串口引脚是如何定义的?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M221系列PLC的串口数量和功能与它的型号有关,TM221C****一体型和TM221ME***(集成以太网口)书本型CPU均只有一个串行通讯口(串行线路1),TM221M***(无以太网口)书本型有2个串行通讯口(串行线路1和串行线路2)。

串行线路1为RJ45接口类型,支持RS232或RS485;串行线路2为RJ45接口类型,仅支持RS485。

串行线路 1 的引脚定义如下:

串行线路 2 的引脚定义如下: