[Q&A]BMXFCW301S/501S预接线连接器的线芯颜色与端子号是如何对应的?
问题描述:
BMXFCW301S/501S预接线连接器的线芯颜色与端子号是如何对应的?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXFCW301S/501S 电缆是预先组装的线组,其组成为:
- 一端是一个 40 针连接器,从中延伸出 1 个包含 20 条线的电缆护套,
- 另一端为散开的线头,按颜色编码进行区分。
BMX FCW •01S预制电缆可用于下列IO模块:
| BMXART0414(H) | BMXART0814(H) |
| 注意:一个BMXART0814(H)模块有两个连接器接口,需要配置两条预接线连接器电缆。 | |
下图显示 BMX FCW •01S 电缆的连接:

是否有帮助?