[Q&A]BMXFTW301S/501S预接线端子块的线芯颜色与端子号是如何对应的?
问题描述:
BMXFTW301S/501S预接线端子块的线芯颜色与端子号是如何对应的?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXFTW301S/501S 电缆是预先组装的线组,其组成为:
- 一端是一个 20 针 BMX FTB 2020 端子块,从中延伸出 1 个包含 20 条线的屏蔽电缆护套,
- 另一端为散开的线头,按颜色编码进行区分。
BMX FTW •01S预制电缆可用于下列IO模块:
| BMXAMO0210(H) | BMXAMI0410(H) | BMEAHI0812(H) |
| BMXAMO0410(H) | BMXAMM0600(H) | BMEAHO0412(C) |
| BMXAMO0802(H) |
下图显示 BMX FTW •01S 电缆的连接:

是否有帮助?