我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXFCW301/501/1001预接线连接器的线芯颜色与端子号是如何对应的?

问题描述:
BMXFCW301/501/1001预接线连接器的线芯颜色与端子号是如何对应的?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXFCW301/501/1001 电缆是预先组装的线组, 其组成为:

• 一端是一个 40 针连接器, 从中延伸出 1 个电缆护套, 护套包含 20 股导线;

• 另一端为散开的线头, 采用颜色编码区分。

BMX FCW ••1预制电缆可用于下列IO模块:

BMXDDI3202K(H) BMXDDO3202K(C) BMXDDM3202K
BMXDDI6402K(H) BMXDDO6402K(C)
注意:BMX FCW ••1预制电缆只有20芯,仅用于将这些模块的一个连接器中的16个通道引出接线,其它通道没有引出导线,无法使用。如果需要将所有通道都引出接线,请选择BMX FCW ••3预制电缆。

下图显示了 BMX FCW ••1 电缆外观:

下图显示 BMX FCW ••1 电缆的连接: