我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]BMXFCW303/503/1003预接线连接器的线芯颜色与端子号是如何对应的?

问题描述:
BMXFCW303/503/1003预接线连接器的线芯颜色与端子号是如何对应的?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXFCW303/503/1003 电缆是预先组装的线组, 其组成为:

• 一端是一个 40 针连接器, 从中延伸出 2 个电缆护套(A和B), 每个护套包含 20 股导线;

• 另一端为散开的线头, 采用颜色编码区分。

BMX FCW ••3预制电缆可用于下列IO模块:

BMXDDI3202K(H) BMXDDO3202K(C) BMXDDM3202K
BMXDDI6402K(H) BMXDDO6402K(C)
注意:一个64点模块有两个连接器接口,需要配置两条预接线连接器电缆。

下图显示了 BMX FCW ••3 电缆(注意区分A电缆和B电缆):

下图显示 BMX FCW ••3 电缆的连接: