[Q&A]BMXFTW305/505预接线端子块的线芯颜色与端子号是如何对应的?
问题描述:
BMXFTW305/505预接线端子块的线芯颜色与端子号是如何对应的?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMXFTW305/505 电缆是预先组装的线组, 其组成为:
• 一端是一个 40 针 BMX FTB 4020 标准端子块, 从中延伸出 1 个包含 40 条线的电缆护套;
• 另一端为散开的线头, 按颜色代码进行区分。
注: 这种预先组装的线组仅用于标准模块版本,不得将 BMX FTW ••5 电缆与加强型模块一起使用
BMX FTW ••5 预制电缆可用于下列IO模块:
| BMXDAI1614 | BMXDDI3203 | BMXDRC0805 |
| BMXDAI1615 | BMXDDI3232 | BMXDAO1615 |
BMX FTW ••5 电缆的线芯颜色与端子号的对应关系如下(根据DIN47100颜色编码):

是否有帮助?