我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXFTW301/501/1001预接线端子块的线芯颜色与端子号是如何对应的?
问题描述:
BMXFTW301/501/1001预接线端子块的线芯颜色与端子号是如何对应的?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXFTW301/501 /1001 电缆是预先组装的线组, 其组成为:
• 一端是一个 20 针 BMX FTB 2020 端子块, 从中延伸出 1 个包含 20条线的电缆护套;
• 另一端为散开的线头, 按颜色代码进行区分。

BMX FTW ••1 预制电缆可用于下列IO模块:

BMXDDI1602(H) BMXDAI0805 BMXDRA0805(H)
BMXDDI1603(H) BMXDAI0814 BMXDRA1605(H)
BMXDDI1604T BMXDDO1602(H) BMXDRA0815(H)
BMXDAI1602(H) BMXDDO1612(H) BMXDDM16022(H)
BMXDAI1603(H) BMXDAO1605(H) BMXDDM16025(H)
BMXDAI1604(H) BMXDRA0804T

BMX FTW ••1 电缆的线芯颜色与端子号的对应关系如下: